您好!
我们正在计划使用 TPS65219为 AM6234处理器供电。 我们要使用0.85V 作为 VDD_CORE、并计划在设计中使用 LPDDR4。 我们可以使用的 TPS65219的唯一变体是 TPS6521902和 TPS6521908 、但 市场上未提供 TPS6521908。 因此、我想知道器件 TPS6521908的发布时间是什么时候?
谢谢
桑托什
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们正在计划使用 TPS65219为 AM6234处理器供电。 我们要使用0.85V 作为 VDD_CORE、并计划在设计中使用 LPDDR4。 我们可以使用的 TPS65219的唯一变体是 TPS6521902和 TPS6521908 、但 市场上未提供 TPS6521908。 因此、我想知道器件 TPS6521908的发布时间是什么时候?
谢谢
桑托什
您好!
原型设计阶段/评估或生产所需的材料是什么? 需要多少个器件? 我将等待对这些问题的回答、但与此同时、以下是一些建议:
谢谢。
布伦达