This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27427:用于4.5V 电池类型

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z746, BQ27Z561, BQ27427, GPCCHEM, BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314666/bq27427-for-4-5v-battery-type

器件型号:BQ27427
主题中讨论的其他器件: GPCCHEMBQ27426、BQ27Z746 、BQ27Z561

我们是否可以对4.5V 电池使用 BQ27427电量监测计?

尽管只能选择高达4.4V 的默认化学 ID、但在我们完成学习循环后、它会自动更新为4.5V、对吧?  

技术参考手册如下所述:

https://www.ti.com/lit/pdf/sluucd5?keyMatch=SLUUCD5

只要检测到充电终止、监测计就会在系统运行期间自动更新和学习 Chg Term 上的 V。 它表示给定系统的满电量点、该点因充电器而异、也取决于温度和其他因素。

在[7.4.4.1.2V at Chg Term]时、该值的范围为0至5000mV。

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hugo:

    您将无法使用充电至4.5V 的电池来运行 ROM 监测计(例如 BQ27427或 BQ27426)。 监测计附带的预设化学 ID 仅针对指定的最大电压进行表征、如果您超过该电压、它将在4.4V 时饱和、可能会导致监测错误。 如果您计划通过额定电压为4.5V 的电芯充电至4.4V、则可以使用 ROM 电量监测计、但我建议使用 GPCCHEM 工具、以确保它仍然能与4.4V 化学 ID 良好地匹配。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    基于 https://www.ti.com/lit/pdf/sluucd5 BQ27427技术手册中的[图2-1功率模式图]
    ROM 数据将被复制到 RAM、并且主机似乎可以在 POR 启动过程中更改基于 RAM 和 NVM 的数据块、对吧?


    我们是否能够设置 与4.5V 电池阈值相对应的"主充电终止"(Taper Rate、Taper Voltage)值以改善监测误差?

    几个电量监测计学习周期是否可以覆盖和改善4.5V 型电池的此监测误差?


    要了解有关4.5V 型电池的 BQ27427监测误差的更多信息-> 在符合 BQ27427技术手册中[表7-2数据闪存]的"主要充电终止"要求之前、将使哪些数据饱和 https://www.ti.com/lit/pdf/sluucd5?  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hugo:  

    如果您将此监测计与4.5V 电池一起使用、则您将无法直至达到4.5V 的电压充电。 要将该电量监测计与该电池结合使用、您首先必须使用 GPCCHEM 工具、以确保3142 ChemID (电量监测计的4.4V ChemID)与您的电池良好匹配。 如果 ChemID 非常适合您的电池、则可以使用此电量监测计、但您将只能对电池进行最高4.4V 的充电。 这样做时、您将从电池中损失一些容量、因为您将无法充满4.5V 电。 如果您的应用要求将电芯充电至4.5V、我建议使用其他电量监测计、例如 BQ27Z746或 BQ27Z561。

    此致、  

    Jonny.