This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:在-20°C 时观察到异常 NTC 尖峰

Guru**** 2521990 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1313048/bq76940-unusual-ntc-spike-observed-at--20deg

器件型号:BQ76940

我将此 IC 用于我的 BMS、并在-20°C 时发现了不确定的行为。 具有射频能力的 BMS 时、 C 我看到我的 NTC 从-20度开始跳变。 这里的温度范围可调节为-6摄氏度。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Smit、您好!

    几个方面:

    • 您是在多个热敏电阻还是仅仅一个热敏电阻上看到这种情况吗?

    • 您能否提供此行为的波形、显示电源电压和您在上面看到此行为的 TSx 引脚电压?

    • 您能否分享您的原理图供我们审阅?

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到这种行为仅在一个热敏电阻上发生、即在中作为 BMS 的第四个 NTC 通道使用、
    但根据我的 IC、它是 TS1、  
    波形为  
    当我突然将电源电压从48V 更改为42V 时、它会在2.93V 至2.77V 之间波动  

    GND 2是我的 AFE 的 VSS  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Smit、您好!

    您能否分享 AFE 及其连接电路的完整原理图?

    如果您希望私下分享、可通过 E2E Direct Messages 进行访问。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请分享您的电子邮件地址我可以在那里分享电路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Smit、您好!

    我已在 E2E 上向您发送朋友申请。 接受之后、您将能够通过 E2E Direct 消息私人将原理图发送给我。

    此致、

    马克斯·韦博肯