This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74700-Q1:有关设计中的 FET 方向的问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25947, LM74502-Q1, LM74700-Q1, TPS25961, TPS2521, LM76202-Q1, TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1315541/lm74700-q1-question-about-fet-orientation-in-design

器件型号:LM74700-Q1
主题中讨论的其他器件:LM74502-Q1、、 TPS25961TPS2521、TPS25947、 LM74800-Q1TPS2663LM76202-Q1

简单的问题-我正在考虑将 LM74700QDBVRQ1用作 NMOS 电源(DC)开关控制器。 我是否可以按照图中所示的相反方向连接 FET (电流从源极流向漏极)? 我不希望任何电流通过体二极管泄漏到 FET 上。 我需要将其用作硬电源开关。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅下面的 e2e 常见问题解答、

    能否将理想二极管控制器用作带外部 MOSFET 的负载开关?

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/power-management-forum/994549/faq-can-an-ideal-diode-controller-used-as-load-switch-with-external-mosfet

    您可以考虑使用 LM74502-Q1在负载开关方向驱动 FET。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Praveen。 如果我正确理解、LM74700将不会以负载开关方向运行 FET?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、LM74700-Q1不适合在 负载开关方向驱动 FET。

    您能否分享您的要求,如 Vin 范围,负载电流,应用和其他所需的功能,以便我可以建议一个更好的部件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我实际上有两种用例。 一个在48V 时、74502可以工作、另一个在3.3V。  我刚才意识到74700具有3.3V 的下限-您是否有一种可在这么低的电压下切换负载的替代方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    3.3V 电源轨上的负载电流是多少? 您是否需要 Q1合格器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是一个小负载、低于符合500mA Q1标准将是不错的选择、但我将考虑非 Q1版本。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查 TPS25961是否符合您的要求。 这是一个 FET 集成电子保险丝、具有可调节电流限制和短路保护

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经研究了该特定的器件。 它似乎不提供反向电流保护。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、TPS25961 器件仅具有负载开关 FET、因此不提供反向电流阻断(RCB)功能。 若要实现 RCB 功能、 需要使用理想二极管 FET。

    • 对于3.3V 电压轨、您可以查看 TPS2521、TPS25947  

    请注意、LM74502-Q1可以驱动负载开关和理想二极管 FET、它只支持输入反极性保护、但不提供 RCB。

    • 对于需要 RCB 且负载电流较低的48V 系统,您可以考虑使用 TPS2663、LM76202-Q1、TPS2660x 等集成解决方案。 要获得更高的负载电流、您将需要控制器+外部 FET 解决方案、如 LM74800-Q1。