This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25960:数据表中的标志和掩码说明

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1315383/bq25960-flag-and-mask-description-in-datasheet

器件型号:BQ25960

在数据表的某个位置、会将

The TDIE_ALM_STAT and TDIE_ALM_FLAG bit is set to ‘1’ unless it is masked by TDIE_ALM_MASK bit. 

我发现此措辞用于:

  • TSBUS_FLT、TSBAT_FLT 和 TDIE_FLT
  • TSBUS_TSBAT_ALM
  • BUSOVP_ALM 和 BUSOCP_ALM

然后、还会将 d1的值

The fields in the MASK registers allow the user to disable the interrupt on the INT pin, but the STAT and FLAG registers are still updated even though INT is not pulled low.

那么、现在我的问题是:这些寄存器是否具有这种额外行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下语句保持不变、"屏蔽寄存器中的字段允许用户禁用 INT 引脚上的中断、但即使 INT 未被拉至低电平、STAT 和 FLAG 寄存器仍然更新。"

    此致、

    迈克·伊曼纽尔