请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50 您好!
在 基于 BQ40Z50的系统中、经过几个充放电周期后、充电率呈指数级增长、最终卡在100%。
场景说明:
1.电池连接到主机并开始充电。
2.电池充电速度正常。
3.现在将 RSOC 更改为不同的值,然后再次允许充电
4.使用任意值重复步骤3
观察结果:每次迭代时、充电率都会增加、经过几次迭代后、会保持为100%、不会发生变化或卡滞。
可能的原因是什么?
此致
Abhijith