This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25898D:OTG 功能不正常

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25898D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1315936/bq25898d-otg-function-unnormal

器件型号:BQ25898D

TI 人很好

我的客户使用 BQ25898D 时出现不正常的情况。

当我插入适配器并拔下它时、电池将提供异常反向电源以将电压保持在4.4V、但我的 OTG 引脚已被拉低、并且软件中的 OTG-CONFIG=0、此时 QON 引脚的电平保持高低。

我们发现了两种异常产品。 它们的现象是一致的。 OTG 功能未开启、但电池似乎在放电。 然而、QON 引脚的状态不同并且有可能保持低电平。

您能说明一下 OTG 功能不正常的原因吗?

非常感谢。

Br  

托尼·刘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 您能帮助说明的几个部分吗? 测试过程中是否在 VBUS 上观察到4.4V?VBAT 是什么?

    此外、您能否让客户提供显示 VBUS、PMID、QON 和 BAT 引脚电压行为的波形捕获?

    我不相信在出现此行为时器件处于 OTG 模式、因为 OTG 模式最小电压为4.55V。  

    此致、

    加勒特