This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:SoC 变得异常

Guru**** 2551440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1309583/bq40z80-soc-become-abnormal

器件型号:BQ40Z80

尊敬的专家

客户接受市场缺陷退货分析,我们发现:

满容量时的剩余 SOC 变为0%、
2.满容量和剩余容量变为0%、剩余电量仍显示为100%
3.在未充电时进行平衡启动,仅检测到1-2mV 的实际电压差且 CB 设置。

下面是顾客的 sch,你能给我一些建议吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否确认客户是否已在此电量监测计上预先形成学习周期?

    您能否提供上述情况的.gg 文件和日志文件? 这将使我们能够更深入地了解正在发生的情况。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼

    是的,他们已经预发了一个学习周期在这个测量仪表,但在市场方面的回报 ,他们发现 SOC 容量不正确,但客户做了一个学习周期,然后 SOC 再次恢复正常。

    下面是日志文件和 gg。

    e2e.ti.com/.../GT500_2D00_customer-complaints.gg.csve2e.ti.com/.../GT500_2D00_20240108.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gabriel:

    为了澄清、他们对监测计执行学习周期、SOC 在发送到市场端之前是正确的、一旦进入市场端 SOC 不正确、那么他们再进行另一个学习周期、这是正确的?

    您能否告诉我、客户与市场之间是否存在任何可能导致此差异的差异? 与市场端相比、客户完成初始学习周期时连接到监测计的负载是否存在差异?

    我将查看.gg 文件、然后记录平均时间。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼

    1 . 是的,失败 IC 从市场回到我的客户一方,他们做了一个新的学习周期.

    2.它们是相同的电池组,但可能没有不同的负载。

    附加的 Excel 版本日志文件。 这些是我的客户端的负载只是运行一个充电和放电循环.

    e2e.ti.com/.../GT500_2D00_20240108_2D00_2.csve2e.ti.com/.../GT500_2D00_20240108.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gabriel:

    我研究了随附的日志文件、发现您将"Load Mode (加载模式)"和"Load Select (加载选择)"设置为"1"。 能否详细介绍一下此应用的放电电流曲线? 如果以与电荷使用恒定电流相同的方式进行充电、则应将负载模式更改为0以实现恒定电流。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼

    客户充电器电流不是恒定电流。

    如果客户满足剩余 SOC 的满容量变为0%、满容量和剩余容量变为0%、并且剩余电量仍显示为100%、我们首先要做的是、剩余电量保持显示为100%。

    如果你给我们一个建议,那将是非常伟大的。 我得到了客户的反馈、同样的故障也会 逐渐发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gabriel:

    在客户完成其自己的学习周期之前、是否可能从不准确的 SOC 的客户端接收日志文件?

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼  

    下面是 lof 文件在客户端的反馈,我输入 gg 和 log , SERC 文件.pls 帮助检查,非常感谢!

    e2e.ti.com/.../log-Summary.csve2e.ti.com/.../GT500_2D00_BMS.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gabriel:

    在发送的.gg 文件中、设计容量为负值。 设计容量不应是负值、这可能会导致监测计出现问题。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺