Other Parts Discussed in Thread: EV2400
主题中讨论的其他器件:EV2400
我们用于测试的初始设计通过外部接头连接 EV2400、以连接到 BQ 并从中读取值。 上电时、我们能够成功读取/配置 BQ。 我已经执行了 OTP 并将 REG1设置为给3V3加电。 这最初似乎起作用、因为输出保持在3.3V、即使在下电上电后再从系统中移除 EV2400也是如此。 移除 REG1后稳定在3.3V。 但是 、我们意识到、如果在未连接 EV2400的情况下为系统上电、它会暂时为3.3V 电源供电、然后下降到0V。
下面显示了 REG1 (绿色)和 BREG (粉色)的示波器快照。

下面显示了 REG1 (绿色)和 REGIN (粉色)的示波器快照。

从这两个快照来看、BQ 似乎不再驱动基极(通过 BREG)为 REGIN 供电。 但是、如果我们在连接 EV2400 (或任何其他在前几秒将3.3V 过驱至 reg1的器件、然后移除该器件)的情况下上电、移除该器件后3.3V 将保持稳定。
当 使用 BQ7652EVM 进行测试时、3.3V 线路保持稳定并符合预期。 是否缺少启动配置差异?
还在从3.3V 线路上移除 MCU 的情况下对系统进行了测试、该行为与上图中所示的相同。
谢谢!