This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:使用 TL431构建环路补偿网络时的低频相位偏移问题

Guru**** 2519600 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1313852/tl431-low-frequency-phase-offset-problem-when-using-tl431-to-build-loop-compensation-network

器件型号:TL431

如下图所示、TL431+PC817用于构建 III 型补偿网络、并对补偿网络的波特图进行仿真。 TL431使用从 TI 官网下载的 SPICE 模型、PC817使用理想的电流控制电流源

III 型网络反相放大并伴有初始极点、因此初始相位应在前-270°或90°。 但是、通过仿真看到的相位波形在低频下存在偏移、这与传统 OPA 或 OTA 构建的补偿网络不同。 原理是什么?

如下图所示、这是基于 OPA 的 III 型补偿网络的简单 BOD 图仿真、低频时的相位基本上没有太大的偏移、复合预期

I 型和 II 型补偿网络中都会出现上述低频相位偏移现象。 当频率增加到大约10Hz 时、TL431补偿网络的相位将达到预期的+90°/-270°。 这种现象的原理是什么? 这是由于 TL431本身的频率特性吗?