This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630-Q1:LMR33630AQRNXRQ1:3.3V 输出容差范围

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314845/lmr33630-q1-lmr33630aqrnxrq1-3-3v-out-tolerance-range

器件型号:LMR33630-Q1

您好!

我们了解数据表中提供了 TJ = 25°C 时典型值的电气特性、我的客户询问如何在 TJ =-40C ~+85C 时计算3.3V 输出容差范围。
如果 LMR33630AQRNXRQ1在 TJ =+85C 下工作、那么 VFB 值与+25°C 下的 TJ 值是否不同?
除了 Rfbt、Rfbb 和 VFB 之外、是否需要考虑任何参数? (Rfbt 和 Rfbb 均为1%公差)
或者是否有任何文档或计算公式可以与他们共享?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我认为最好使用数据表中的 Vfb 容差值;+/- 1.5%。  尽管它们适用于-40C 至125C、但会

    在85C 时提供一些裕度。  然后、您可以对 Rfbb 和 Rfbt 应用容差。  请注意、在轻负载时、输出电压

    继续升高。  数据表中的稳压图中显示了这一情况。  在空载时、输出电压将增加大约+1%。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    计算了输出电压容差范围、那么对于公式3、只需考虑 Rfbt、Rfbb 和 VFB 即可? 是否无需考虑其他参数(例如:电感器、输出电容或其他参数)? 对吗?

    输出电流会下降到多大的电流值、系统会将模式从 PWM 更改为 PFM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    仅考虑 VFB 和电阻器容差是一个很好的近似值。

    器件从 PFM 切换到 PWM 时的确切负载电流将取决于输入电压、

    输出电压、开关频率和电感值。   

    有关频率随负载变化的示例、请参阅数据表中的曲线。

    谢谢