This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5148-Q1:保护电路设计

Guru**** 2665185 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5148, LM5149-Q1EVM-400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314780/lm5148-q1-protection-circuit-design

器件型号:LM5148-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5148LM5149-Q1EVM-400

大家好、

这与降压转换器保护电路设计有关。

输入电压:40V-60V

输出电压:13.8V

输出电流:10A (最大值)

开关频率:460-500kHz

栅极电压:4.8V (测量时)

我使用基本 Crowbar 设计、使用单个 SCR 为输入和输出设计了过压保护。 还有其他保护要求、例如过流/短路保护以及过热保护。 我被困在设计过流/短路保护。 如果针对该应用提供任何针对过流或短路保护的低成本解决方案、将会有所帮助。

谢谢。此致、

Mahankali Nikhilindu Kasyap

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我尝试找到此器件的工程师、我会尽快与您联系。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mahankali、

    LM5148具有可实现 SCP 保护的 OCP 和断续模式(在其电流限制功能中)。

    只需调整电流感应电阻器的大小~Ω 4mΩ 至、便可实现10A 设计。

    我们有热关断功能、但仅适用于 IC 温度;对于 FET 温度、您将需要一个外部温度传感器来触发和控制 EN 引脚。

    我建议您首先评估 EVM LM5149-Q1EVM-400。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多