This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27S100:使用两个 TPS27S100BPWPR 以支持11A 负载

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS281C30, TPS1HB08-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1315640/tps27s100-use-two-tps27s100bpwpr-to-support-11a-load

器件型号:TPS27S100
主题中讨论的其他器件:TPS281C30TPS1HB08-Q1

您好!

在我的设计中,我使用 TPS27S100BPWPR 支持6A@100ms 脉冲 。

我能否 并联使用两个 TPS27S100BPWPR 以支持11A@100ms 脉冲?

有一种类似的智能负载开关具有相同的尺寸、可支持 11A@100ms 脉冲

谢谢