This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR50410-Q1:SW 引脚上的 RC 滤波器

Guru**** 2594450 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR50410-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1316176/lmr50410-q1-the-rc-filter-at-the-sw-pin

器件型号:LMR50410-Q1

大家好、  

我的客户在车载充电器中使用 LMR50410-Q1。 他们询问我们是否可以添加 SW 引脚上的 RC 滤波器。 我没有说明客户想要添加此修改的原因、但很可能是为了提高 EMI 性能。  

这是原理图、是12V 到5V 的降压转换。  

您能帮助提供以下建议吗?

1.是否可以添加如上图所示的 RC?

2.如果是, 是否需要考虑 RC 的大小?

谢谢!

引脚