主题中讨论的其他器件:BQ27Z561、、 BQSTUDIO
您好、TI 团队:
我们在定制电路板中使用了 BQ25601D 充电器 IC 和 BQ27z561电量监测计 IC。
最初在我们的车载充电器 IC BQ25601D 上、D+和 D-信号悬空、我们以1.2A 的电流充电、即我们已设置 ICHRG = 1.2A 和 IINDPM = 2.4A。 在这些设置下、 当电池百分比为100%时、充电器终止充电、即 CHG_CONFIG 设置为11、如下所示。 我们正在检查电量监测计和充电器的 sysfs "状态"属性。 我在此随附名为"Charging_D+_D-_float.txt"的观察日志。
时间:Mon Dec 11 09:48:49 UTC 2023,VOLT_cat:4257000,battTemp:237,Current_cat:11000,capacity:100, charging_status:Charging
时间:Mon Dec 11 09:48:54 UTC 2023,VOLT_cat:4257000,battTemp:237,Current_cat:11000,capacity:100, charging_status:Charging
时间:Mon Dec 11 09:48:59 UTC 2023,VOLT_cat:4257000,battTemp:237,Current_cat:7000,capacity:100,charging_status:Disposing
现在、我们已连接 D+/D-信号上的1.8V 10k 上拉 电阻并设置 ICHRG = 2.4A 和 IINDPM = 3A。 使用这些设置、当电池百分比为98%时、充电器终止充电。 电池百分比未达到100%、如下所示。 附加的名为"Charging_D+_D-_with_pullup.txt"的日志
时间:Mon Mar 2718:18:58 UTC 2023, VOLT_CAT:4258000, battTemp:239 , CURRENT_CAT:40000, capacity:98, Charging_status: Charging, battery_status: Charging
时间:Mon Mar 27 18:19:03 UTC 2023、VOLT_cat:4258000、battTemp:239、Current_cat:37000、容量:98、Charging_status:Charging、battery_status:Charging
时间:Mon Mar 27 18:19:08 UTC 2023、VOLT_cat:4248000、battTemp:240、CURRENT_cat:-52000、capacity:98、charging_status:not charging, battery_status:full
另 请注意、我们在 D+/D-短路的情况下执行了学习周期。 并使用它生成黄金映像。
那么、充电器是否有可能因为 D+/D-信号生成的黄金图像短路而终止充电?
当 D+/D-连接到1.8V 10k 上拉电阻时、检测到98%时充满电的根本原因是什么?
您能提供您的输入吗?
此致、
S·帕特尔
e2e.ti.com/.../charging_5F00_D_2B005F00_D_2D005F00_float.txte2e.ti.com/.../charging_5F00_D_2B005F00_D_2D005F00_with_5F00_pullup.txt