This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:PCB 布局:栅极轨道

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, UCC28951, UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1315561/ucc28951-q1-pcb-layout-gate-tracks

器件型号:UCC28951-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28951UCC28180、UCC28950

您好!

我们使用 UCC28951和 UCC28180芯片设计了2kW 充电器。 我们需要有关 UCC28951的栅极轨道布局的支持和澄清。 请查看下图、了解门道布线情况良好、或者如果有任何问题、请告知我。

*黄色- GATE A

*粉色  -门 B

*白色-门 C

*绿色-门 D

驱动器轨道来自栅极驱动器变压器(垂直安装 PCB)

此致、

Nishanth M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审查中、我会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用大电流布置履带时、您不能让履带平行、而是与横穿的履带正交。  这是因为、如果引线平行运行、您可以获得 EMI 耦合。  

    当我查看布局布线 A 时,B 和 C 看起来是正常的;但是,布线 D 看起来可能会耦合到其他圈出的布线中。  考虑重新布置迹线 D 以避免这种耦合。  

    关于为 UCC28950和 UCC28951布置板、有一些有用的指导。

    1. 数据表提供了布局建议部分。  您可能会发现此信息很有用。

    https://www.ti.com/lit/gpn/ucc28951

    2. UCC28950和 UCC28951 600 W 评估板的布局已经过验证、您可以使用参考/指南来进行板布局。

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluu421

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好!

    感谢您的回复。 我们将更新迹线 D 航迹、并请阐明上面所附设计图片的以下要点。

    1.是否有任何限制条件来匹配顶部和底部 MOSFET 的栅极布线长度?

    2.栅极迹线从驱动器变压器传输到 MOSFET 是否可以?

    3. 对称地布置闸门轨道有什么约束吗?

    此致、

    Nishanth M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审查中、我会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看我对您的以下问题的评论。

    1.是否有任何限制条件来匹配顶部和底部 MOSFET 的栅极布线长度?

    大于2.54cm、1in 的布线会增加大约10nH 的电感。  因此、较长的布线将增加电感。  尽可能缩短布线将有助于减少振铃。  此外、您还应在栅极驱动器中插入一个电阻器。  GenEarly 2.2至10欧姆可实现问题。

    2.栅极迹线从驱动器变压器传输到 MOSFET 是否可以?

    >此设计需要闸极变压器。  我会使来自栅极驱动器、栅极驱动变压器和 FET 的布线尽可能短。

    到栅极驱动器的信号布线可能会更长、因为它们不承载电流。

    3. 对称地布置闸门轨道有什么约束吗?

    >保持栅极驱动电路的布局和对称将使它们具有类似的性能。  这类似于使栅极驱动器输出、栅极驱动器变压器和 FET 连接对称的2个引脚。

    此致、