This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B7702-Q1:在保护模式下询问每个通道的输出状态

Guru**** 1144190 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B7702-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1315225/tps7b7702-q1-inquire-about-the-output-status-of-each-channel-in-protection-mode

器件型号:TPS7B7702-Q1

您好~

我对 TPS7B7702-Q1器件的使用有几个问题。

1.在下图中以红色指示的故障模式下、输出被禁用。  在这种情况下、是否禁用了两个通道的输出?

2.故障表中"锁存"的含义是什么?

3、 ~使用的电流为1 μ A 9mA 时、是否所有功能(包括失效模式)都正常运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Junehee:

    1. 仅禁用发生故障的通道。 例外情况是热关断、此时两个通道都被禁用以限制功率耗散。
    2. 锁存意味着当故障(例如电池短路或反向电压)消除后、输出将不会恢复、仅在 EN 引脚切换时恢复。
    3. 可以。 然而、负载越轻、VSENSE 精度就越差。

    此致、

    尼克