This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:兼容 FOD 校准的 Qi 发送器建议

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1316114/bq51050b-fod-calibration-compatible-qi-transmitters-recommendation

器件型号:BQ51050B

大家好!

开发定制的 Qi 电池充电器、我们收到了客户投诉、称某些充电器上的设备不起作用。 现在、很明显、我们回头看了校准、意识到我们很可能需要更改 FOD 电阻值。 现在、数据表不够全面、似乎未提及的名为"FODCalibration-1.0.1-windows-installer"的程序有点复杂。 但我们仍然设法了解对我们的要求。

现在真正的问题是校准后的 Qi 发送器本身。 "User manual.pdf"中 FOD 校准软件中指向" www.avid-tech.com/.../qi-fodtransmitter.php" 不工作"的链接。

我一直在搜索此设备或任何其他设备、但找不到任何内容。

任何人都可以向我们指出正确的方向、目前市场上提供的哪个器件具有该功能且适用于 FOD 校准、我们可以从哪里购买它们?  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marijan Cimerman

    我想和您一起使用论坛的私人信使或对话功能来解决这个问题。

    将向您发送请求、然后我们可以开始私人对话。