This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:IC 充电结束时的温度上升

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1315419/bq25790-ic-temp-rises-at-the-end-of-charge

器件型号:BQ25790

大家好、

您能否帮助分享为什么 IC 的温度会在充电结束时升高、 (VBUS=9V VBAT=8.8V)、PFM 启用。

此外、这种现象仅在 VBUS=9V 时出现。 当 VBUS=12V 时、无法再现。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    如果您获取充电结束时 SW1和 SW2的示波器图、其中 VBUS 接近 V (BAT)、您将看到充电器进入降压/升压模式、其中两组开关相互交错(即降压开关在 SW1打开、然后升压开关在 SW2打开)。  这会使 IC 温度略有升高。  当 VBUS = 12V 时、充电器处于仅降压模式、其中只有 SW1降压 FET 进行切换。

    此致、
    杰夫