This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR43610-Q1:LMR43610-Q1冷启动问题

Guru**** 2538190 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR43610-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314137/lmr43610-q1-lmr43610-q1-cold-start-question

器件型号:LMR43610-Q1

您好、 朋友:

     贵公司使用的材料是 LMR43610-Q1、在规格中描述了"支持用于汽车冷启动的3V 输入电压"。 我想问一下、当输入电压降至3.2V 时、冷启动是否正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuming:

    数据表规定、启动后 Vin 需要大于3.6V。 并且当该器件开始运行时、它可以保持运行状态、直到 Vin 降至3.0V 以下。  

    此致、

    鸿嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hongjia:

        感谢您的答复。 正如您所说的、我能否理解 IC 在低于3.6下不能正常工作、包括冷启动?μ s、但只能按照数据表中的规格运行。 该手册介绍了 IC 支持3V 输入电压用于汽车冷启动

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuming:

    正如我提到过的、如果器件启动后 Vin 下降、那么该器件仍然可以在 Vin=3V 的情况下工作。 典型的冷启动脉冲是电池从 12V 等正常电压下降到3V 等低电压。 如果低电压等于或大于3V、该器件仍可以工作。 希望它得到澄清。

    此致、

    鸿嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、hongjia 、

        谢谢你的答复,我理解你的意思。 我只想知道一个条件、如果 VIN 降至3.2V、VOUT 将发生什么情况

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuming:

    如果 Vin 降至3.2V、Vo 也会下降、并尝试以最大占空比跟随 Vin。 在本例中,Vo=3.2V*Ton_max/(Ton_max+Toff)=3.2V*9us/(9us+65ns)=3.18V。  

    此致、

    鸿嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、hongjia 、

       感谢您的答复。 在公式中、Ton_max 为9us、 对应于 FSW=111KHz、但 Toff 对应于2.2MHz、因此它不适合2.2MHz、我说得对吗? 所以我所关心的是, Ton_max 是0.45us。 "我怎么了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuming:

    9us 是最大 Ton、65ns 是最小 Toff。 TON+TOFF=T。 FSW=1/T。

    此致、

    鸿嘉