This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 针对 PMIC 和开关的建议

Guru**** 2519450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1315076/suggestion-for-pmic-and-switch

主题中讨论的其他器件:BQ24075

您好、TI 团队、

我正在设计一个具有正常模式的电源管理电路、在该模式下、它可以为我的系统提供外部5V、3.3V 和1.5V 电压。  

我还具有低功耗模式、在该模式下外部电源不可用。 在这种情况下、需要通过 PMIC 将通过 BQ24075的电池电压降压/升压至5V、3.3V 和1.5V。 然后、我想我需要一些开关来将这些电源切换为输出、而不是使用外部电源来允许系统运行。  

在这种情况下、您为 PMIC 和开关建议的器件型号是什么。 谢谢。