This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25616:输入电流设置

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1315097/bq25616-input-current-setting

器件型号:BQ25616

   借助 BQ25616设计将 ILIM 引脚设置为2A、将 Ichg 引脚设置为1.5A。  但我没有 将 USB D+/D-信号连接到 BQ25616 D+/D-引脚 、以便在我的 PCB 设计中检测充电器类型。

在 BQ25616使用 500mA  或5V/1A 适配器执行电池充电任务时是否存在任何已知问题?   

。