This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD87384M:适用于 Apollo Lake 的 CSD87384M 和 TPS650940A0有缺陷问题

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD87384M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298685/csd87384m-defective-issue-of-csd87384m-and-tps650940a0-for-apollo-lake

器件型号:CSD87384M

请参阅以下硬件工程师的故障报告和原理图。

很难精确地确定这两者中的哪一个导致了此故障。

但是、明显的是、基于英特尔参考设计的当前电路中会出现严重问题。

e2e.ti.com/.../TI-CSD87384M-Defective-Issue_5F00_20231122_5F00_EMTS.pdf

e2e.ti.com/.../EMTS_5F00_MAINBOARD_5F00_SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 随附有关降压 NexFET 电源块 CSD87384M 缺陷问题的详细文档。
    2. 此外、还附上了由 EMTS 设计的 PMIC + CSD87384M 电路图。
    3. 目前、如果未确定问题的原因、则无法进行大规模生产。
    4. 如果您有任何需要查看的材料、如果您能随时提供回复、我们将不胜感激。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Walter、

    我建议您首先联系您当地的 TI 销售代表并将此问题报告给他们。 他们可以根据需要让当地技术支持和区域高素质的人员参与进来。

    至于您遇到的问题、如果我正确理解、您会发现输入与输出之间存在短路、这会损坏 CPU、因此更换 MOSFET 后解决了此问题。

    对于这种从输入到输出的短路、高侧 FET 可能会以某种方式短接到输出。

    造成这种情况的一些原因可能是:

    1. 高侧 FET 电气损坏、导致短路- ESD 栅极损坏或电气过载(过压或电流)
      1. 要查看高侧 FET 是否已对电气损坏、您能否提供 高侧 FET (TG)和低侧 FET (BG)的栅极波形、 VSW 开关节点(低侧 FET 的漏极)和 Vin (高侧 FET 的漏极)。 这可能告诉我们 FET 的栅极或漏极是否出现电气过载。
    2. 在安装器件时、焊接会将高侧 FET 短接至输出
      1. 您是否对故障电路板做了 xrays 以查看高侧 FET 输入(Vin)与开关节点(VSW)之间是否发生短路
      2. 您是否遵循了 CSD87384M 数据表和此处的设计指南中建议的封装尺寸: https://www.ti.com/lit/ug/slma007/slma007.pdf
      3. VSW 是高侧裸片周围的整个金属外壳、因此从 Vin 焊盘到裸片边缘的任何焊接连接都可以到达 VSW 并使其短路。
      4. 如果更换了某个部件、然后更换了同一卷盘上的新部件、则可能是因为在取出部件并安装新部件时会将其拆下。
    3. 出于某种原因、控制 IC 会使高侧 FET 100%导通但不进行调节。
      1. 我认为这最不可能、应该由 IC 团队来评论、所以我们 现在就专注于第1和第2项。 这也会出现在项目1中要求的波形中。

    此致

    克里斯

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,我的名字是 yoonju  

    我谨附上你提到的项目1/2的摘要。

    1. CSD87384M LG/UG/Vout 信号测量
    2.检查 PCB CAD 封装库尺寸
    3.主板 SMT 温度曲线

    此外、我们是从 TI 官方网站购买的 CSD87384M、但我们还是想询问在这种情况下 TI 本地销售支持是否不可用。

    我们感谢您的评论和答复。

    e2e.ti.com/.../CSD87384_5F00_Review-file_5F00_20231205.pptx

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供更多信息。 您能否确认波形标记正确? 根据占空比、看起来 C1是上部栅极、C3是下部栅极。 您是否还可以在同一示波器显示屏上包含 SW 节点波形(Q6引脚5、Q9引脚5和 Q3引脚5)? 采用 CSD87384M 的每个降压转换器的输出电压和电流要求是什么? 从波形可以看出、它们在轻负载条件下运行。 您能确认吗?

    谢谢。

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将跟进以查看此问题是否已解决。 请告诉我。

    谢谢。

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于我尚未收到响应、因此我假设此问题已得到解决、将关闭此主题。

    此致、

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    首先,对不起没有尽快回答。

    我们没有明确解决这一问题。  

    目前、我们通过更改 FET PCB 设计来解决这个问题。 我将分享测试这种方法的结果。

    谢谢你的好意和关注。

    此致、

    沃尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Walter:

    感谢您的更新。 我将使该线程保持打开状态。 如果我能提供任何帮助、请告诉我。

    此致、

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walter、

    接下来查看您是否有任何更新。

    谢谢。

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我叫 yoonju

    我是处理当前问题的硬件工程师。

    我们再次生产了模版、参考了随 CSD87384M 发送的建议模版布局、

    而现有批中的问题并没有出现。

    由此给您带来的不便、我们深表歉意。


    感谢您提供有关 Stancil 的信息。

    我想这个问题已经解决了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 yoonju。 我将关闭该主题。

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    非常感谢您的帮助。 感谢您、这对解决问题大有帮助。

    此致、

    沃尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Walter:

    不用客气。 很高兴我能提供帮助。

    谢谢。

    约翰