This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431: 85度功耗或绘制 SOT-89封装的其他温度范围?

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314440/tl431-power-dissipation-at-85-degrees-or-graph-other-the-temperature-range-for-sot-89-package

器件型号:TL431

您好!

我们需要找到 ZR431GTA EOL 03/2024的有效替代品、用于进一步的 PCB 更新和生产。
这是通过本质安全认证的器件、我们需要向 CSA 机构提供温度为85°C 时的功率耗散特性。

您能否告知85度下的功率耗散或用图表描述以下采用 SOT-89封装的器件的其他温度范围?

TL431QPK
TL431AQPK
TL431BIPK
TL431AIPK
TL432IPK
TL432QPK
TL432AQPK

谢谢!

此致、

伊万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    您可以使用此表中的热性能信息来计算 SOT-89 PK 封装的热性能。

    本文说明了如何使用这些规格计算热性能和功率处理。

    https://www.ti.com/lit/an/spra953c/spra953c.pdf

    功率耗散会有很大差异、具体取决于 PCB 设计

    此致!

    沃尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢沃尔特!