主题中讨论的其他器件: UCC28950、 UCC28950EVM-442
我正在将 UCC28951 PWM IC 用于 电源中、其输入电压为24伏、输出电压为5伏。 当我启用同步整流器时、UCC28951上的时序会变得不稳定。 它会导致初级侧进入过流断续模式。 我已检查初级和次级同步整流器之间的相位。 相位调整正确。 我是其中包含原理图的。 我没有使用自适应延迟。 e2e.ti.com/.../FIB_5F00_power_5F00_supply.pdf
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在将 UCC28951 PWM IC 用于 电源中、其输入电压为24伏、输出电压为5伏。 当我启用同步整流器时、UCC28951上的时序会变得不稳定。 它会导致初级侧进入过流断续模式。 我已检查初级和次级同步整流器之间的相位。 相位调整正确。 我是其中包含原理图的。 我没有使用自适应延迟。 e2e.ti.com/.../FIB_5F00_power_5F00_supply.pdf
您好!
我查看了您的原理图、看起来您的 E 和 F SR FET 没有通过 UCC28951的正确输出进行驱动。
您可以使用 UCC28950EVM-442原理图作为参考。 请注意、UCC28950和 UCC28951是引脚对引脚兼容的、并且将使用相同的原理图。 通过以下的链接可找到 UCC28950EVM-442用户指南、其中包含 UCC28950EVM-442原理图。
https://www.ti.com/lit/ug/sluu421a/sluu421a.pdf
此致、
尊敬的 Mike:
感谢你的帮助。 我以前使用过 UCC28950、我熟悉 UCC28950EVM-442原理图
同步整流器由 UCC28951 E 和 F 输出(分别为引脚18和17)通过电阻 R22和 R30驱动到隔离器 UCC2150ADWR (U5)。 U5的输出驱动两个同步 FET Q8和 Q5。 该参考设计未使用 UCC2150ADWR、但我们以相同的方式通过 UCC28951驱动同步整流器。
我过去在这种配置中使用过 UCC28951和 UCC2150ADWR、但实际上已经解决了这个问题。 这些设计之间的主要区别在于布局。