This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:SRN 和 SRP 和电池组连接混淆

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314793/bq34z100-g1-confused-over-srn-and-srp-and-connection-to-battery-stack

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100、BQ40Z80

大家好。 我对感应电阻器感到困惑。 我们有一个三线电池组。 VBAT (电池组正极)、BAT_GND (电池组负极)和 BAT_THM (热敏电阻。

它是6节锂离子电池。 因此、VBAT 高达约25.2V。  

在该论坛中、它显示了 sketch 中 SRN 和 SRP 的极性...  https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181071/bq34z100-g1-understanding-connection-to-regin

根据链接中的图纸和我的原理图、我将 SRN 和 SRP 反转。 您能确认我错了吗? GND 连接是否正确? 数据表中的全功能评估板显示 BAT+、BAT-和 PACK-…… 连接到电池的三根导线。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否分享完整的原理图?

    您的电池组在哪里-?

    您的负载连接在何处?

    监测计接地是否与电路板的其余部分隔离?

    但要回答您的问题、SRP 应该连接到 BAT-。

    以下是一些有用的文档、带有 EVM 原理图、可供参考、还有布局指南。

    原理图- 采用 Impedance Track 的 bq34z100EVM 宽量程电池电量监测计(修订版 B)(TI.com)

    布局- 采用 Impedance Track 技术的 BQ34Z100-G1宽量程电量监测计数据表(修订版 D)(TI.com)

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan、非常感谢您的回复。

    电量监测计未与电路板其余部分进行接地隔离。 请在此处查看电池充电器和 电量监测计的完整原理图、并查看电源的其余部分。 它并不简单、但复杂的原因在于6芯电池和大约5A 的峰值电流。 我觉得 TI 没有集成度更高的解决方案、但我认为可以。 带有黄色端口的 I2C 和其它信号进入微控制器。 微控制器可控制各种负载器件和传感器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    就集成度更高的解决方案而言、TI 目前还没有集成充电器和监测计。 BQ40z80也适用于6S 应用、如果您正在寻找 BQ34z100的替代器件、我建议您查看此器件。  BQ40Z80数据表、产品信息与支持| TI.com

    监测计的 GND 需要与电路板的其余部分隔离、如果您查看 EVM 原理图、某个连接参考 AGND。

    SRP 应连接到 BAT-

    VEN 没有连接。 这不是问题 VEN 可以保持悬空、只是为了确保您知道这一点。

    SDA 和 SCL 将需要上拉电阻、不确定它们是在其他位置还是集成到您的微控制器中。

    这些都是我看到的明显错误、不要忘记查看数据表中的布局指南。  

    我在充电器专家处循环帮助您查看充电器原理图。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan。  

    在微控制器侧有此处看不到的 I2C 上拉电阻。

    我现在已正确连接了 SRP 和 SRN。 接地是隔离的、希望我做得正确。  为了提高可读性、我已将 AGND 设置 为 针对此电量监测计芯片接地的三角形。 NET-TIE 是一个虚拟组件、用于避免短接网络产生 Altium 错误。 请让我知道此电路是否正确。

    也非常感谢您向专家参考相当复杂的充电器原理图。 我都是耳朵。 之前我在很多 USB 单电芯的设计中用过 BQ 芯片、但是这一个要比其他的复杂一些。

    此致、

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    我在原理图上没有看到任何明显的错误。  我通常推荐在 LODRV 和 HIDRV 之间串联一个10欧姆的电阻器、并连接到各自的 FET 栅极。  这会抑制 FET 栅极上的任何振铃。

    此致、

    杰夫