This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM63635-Q1:LM63635效率

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1315077/lm63635-q1-lm63635-efficiency

器件型号:LM63635-Q1

您好、 朋友:

   在数据表中、我想知道 VIN=18V、2.2MHz、VOUT =9.4V 时的效率。  请提供。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuming:

    您需要什么负载? 建议您可以在 Webench 进行仿真并获取数据。 这是我从 Webench 仿真中获得的数据。

    此致、

    鸿嘉