This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于具有低侧 FET 控制的有限电流模式电路的电流模式控制器

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23521, LM5067

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1315033/current-mode-controller-for-limited-current-mode-circuit-with-low-side-fet-control

主题中讨论的其他器件:TPS23521LM5067

您好!

我正在尝试制造一个 有限电流模式电路(电流将为10A - 20A ),并想控制低侧的 FET ,负载将浮动。

IC 将由隔离式外部电源供电。  

在这种情况下、您可以建议使用哪种 IC?

祝你一切顺利。

萨瓦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Savas、

    请查看 LM5067或 TPS23521控制器、如果有任何问题、请告诉我们。

    此致、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的建议。 我认为他们可以使用,但当登记详细时,我意识到他们不是我想要的。

    我正在寻找可用作降压或升压转换器并使用 PWM 占空比来限制电流的解决方案。 这些热插拔控制器可限制电流、但改变栅极电压、从而可能导致 MOSFET 变得比预期的要热。

    是否有可用作低侧控制器的降压控制器?

    这里是一个电路示例?

    https://electronics.stackexchange.com/questions/330471/low-side-n-mosfet-buck-converter 

    在控制低侧 MOSFET 时、我希望它在电流模式下工作并控制峰值电流。 逐周期保护会更好。

    祝你一切顺利。

    萨瓦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与合适的团队循环...