This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54218:输入和输出电流的波形不平坦

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1306853/tps54218-jagged-waveform-on-the-input-and-output-currents

器件型号:TPS54218

尊敬的支持团队:
我有一个关于 TPS54218的问题。

这是关断期间出现的一种现象、
使用示波器在输入和输出电流上观察到类似所连接波形的锯齿形。
除了此 IC、输入侧不会出现像连接的波形那样的锯齿状波形。

TPS54218关断期间的输入电流
CH1:输入电流(200mA / div)
CH2:5V 输入电压
CH3:3.3V 输出电压

TPS54218关断期间的输出电流
CH1:输出电流(500mA /单位)
CH2:5V 输入电压
CH3:3.3V 输出电压

您知道发生这种现象的原因吗?
此外、即使发生这种现象、是否有任何东西可能导致 IC 销毁?

抱歉示波器光标未对齐。
从该范围读取时、输入浪涌电流约为±600mA。
输出侧的浪涌电流在+侧约为950mA、在-侧约为380mA。

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dice-K:

    感谢您联系我们。

    当输入电压(VIN)在关断时接近输出电压(3.3V)相同的电平时、似乎出现了不稳定的输出电流。 可能的原因是器件  持续进入/退出100%占空比、直至 VIN 降至低于 UVLO。 可通过同时测量 SW 节点电压波形、使用 VIN、VOUT 和 IOUT 对其进行验证。 您能否提供该波形? 并 分享 原理图呢?  

    断电期间的输出电流行为是否是应用中的一个问题?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel、
    感谢您的答复。

    首先我想看看 EN 的状态。
    我认为、如果在 VIN 下降到3.3V 之前关闭 EN、则不会发生电流干扰。

    如果这样不能解决问题、我给大家发送了原理图和波形。
    我想通过私信发送数据、因此我发送朋友请求。

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

    当然可以。 我已经批准了您的连接请求、因此您可以通过私人消息发送文件。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

    这只是一个温和的提醒。

    是否有任何有关该问题的更新? 您是否仍需要任何帮助?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

    我现在将关闭该主题。 如果您还有其他问题、只需添加注释即可重新打开。

    谢谢你。

    此致、

    Excel