This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27427EVM:此器件是否可以将数据存储器参数存储在 RAM 中?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ27427

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1315470/bq27427evm-can-this-part-store-the-data-memory-parameters-in-ram

器件型号:BQ27427EVM
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ27427

预期操作:

器件会记住下电上电之间的配置

观察到的操作:

该器件每次下电上电时复位

重现步骤:

  • 使用 bqStudio 版本(1.3.124)
  • 更改了部分参数 、如"设计能力"和"设计能量"
  • 创建一个"Golden Image"、然后使用 Programming 函数将 golden image 写回器件。   
  • 循环通电
  • 所有设置丢失

我们已经成功使用27510-G3很多年了、它似乎还记得该配置、但 BQ27427却没有。  是否有必要在每次下电上电时重新加载配置?

其他问题:

  • 技术 参考指出:"与一些其他 Impedance Track 电量监测计不同、BQ27427无法使用特定的电池
    充电技术。"  但是、当连接在"Chemistry"按钮下方时、会出现一个内部化学成分选项卡、让您选择任何可用的化学成分。  那么、我是否通过选择所列的3种以外的任何一种方法来进行分解?
    • 问:"Alternate Chemistry"下面有一个选项"Chemistry 3 (OTP)"、这个选项的作用是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在进行更多研究之后、数据存储器似乎只是存储在 RAM 中、而没有在从下电上电到下电上电的过程中保存(请确认)。

    然而、在"data memory"选项卡中显示的校准数据似乎也存储在了 EEPROM 的芯片中?   

    为了正确利用此芯片、主机在下电上电之间必须存储什么?

    我们将从27510-G3推出以供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Craig:

    1) 1)您应该保持在数据表中列出的3种可编程化学物质之内、这在我看来是一个错误、我将进一步研究这一点。

    2) 2)是的、如果器件断电、您的数据将丢失。

    3) 3)这可能更好地回答您的问题。 7.2.1 - BQ27427 具有集成检测电阻的系统侧 Impedance Track 电量监测计数据表(修订版 A)(TI.com) 5.1.16 - BQ27427技术参考手册(TI.com)

    4) 4)请允许我花一些时间与我的团队一起验证这个答案。

    此致、

    埃文