This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1A:BQ studio 应用无法设置当前死区值

Guru**** 1815140 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQSTUDIO, INA237
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1313513/bq78350-r1a-bq-studio-app-through-not-able-to-set-current-deadband-value

器件型号:BQ78350-R1A
主题中讨论的其他器件:BQ78350BQSTUDIOINA237

您好!

我正在配置 BQ78350_RA1、并且由于某种原因、我得到的是正电流读数的垃圾值。 无法关闭 BMS 系统。

为了解决 正电流读取的这个垃圾值、我计划使用 BQ Studio 应用程序的当前死区选项。 我可以配置当前死区 限制、就像100mA 一样。它也可以刷写、但如果导出了相同的文件 gg.csv、如果导入并 刷写了其他硬件 BMS 板、则 当前的头带限制值不会更改其他参数会正确配置

是什么阻止此 当前头带 限制值导入 和 闪存?

e2e.ti.com/.../BMS_5F00_S1.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rohsik、

    当.gg 文件上传至 BQStudio 中时、不包含校准数据、您应该使用 SREC 文件来传输配置信息、.gg 文件也不包含很多私有参数、如 chem ID。

    此外、100mA 死区似乎很高、我假设您使用的感应电阻器非常小、可能低于我们的建议值。 请记住、死区仅适用于报告的电流()、电量监测计仍将在编程的死区以下进行库仑计数。 您在该应用中使用的感应电阻器尺寸是多少?

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Wyatt Keller

    感谢您的快速响应。

    您能就" 要传输的 SREC 文件配置"提供一些建议吗?

    0.25m Ω 分流器、我们在设计中使用的分流器。

    TI 为 BQ7694001 AFE 建议的值是多少?  

    由于一些正电流读数(例如10到20 mA)导致 AFE 和 Guge 关 断时我们面临一些问题、因此它可以防止关断 我尝试了电流死区 限制选项。

    对于电流 colomb 计数、它使用其他电流感应、如 INA237和 MCU  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rohsik、

    通常、我们建议使用1m Ω 的电阻、低于该值、电流精度中的预期误差应该会更高。 SREC 位于产品页面上、您可以下载它并通过 BQStudio 上传。

    https://www.ti.com/tool/download/BQ78350-DEVICE-FW

    借助此类低检测电阻、您可能需要增加死区以便进入睡眠或关断模式。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wyatt Keller 非常感谢您提供的这些信息、它现在工作得很好  

    设置较高的电流死区限制有何缺点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rohsik、

    监测计仍会进行库仑计数、因此、如果存在小的失调电压误差并且电池处于静置状态很长时间、SOC 可能会因为低感应电阻而开始漂移、从而导致更高的电流测量误差。

    死区调整不一定会 产生任何较大的影响、因为它可以阻止电量监测从报告阈值以下、但它仍然可以进行库仑计数。 如果保护等其他方面的阈值低于阈值、它们可能会受到影响。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt Keller 感谢您的支持