This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:PROG 引脚电阻范围

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1315732/bq25790-prog-pin-resistor-range

器件型号:BQ25790

大家好、

我知道建议 PROG 电阻器的值应小于2%。 最大阈值是多少? 如果使用1.5MHz 和2s、建议使用6.04k Ω。

如果由内部比较器的特定阈值确定、则宜知道、例如、PROG 电压为"电流源* PROG 分辨率"、并且存在比较器内部、 需要知道比较器基准。

背景是客户想要使用 E24串联电阻、即6.2k Ω 或6.8k Ω 和0.5%(D 额定值)。 您认为这次选择会怎样?

此外、如果 FSW 由 PWM_FREQ 设置并且电芯数由 CELL_1:0设置、那么它是否由 POR 复位? 数据表中没有说明。

此致、

林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi:

    我拉动了 PROG 测试数据、范围看起来是-8%/+10%。  因此选择这些电阻器似乎没有问题。

    关于 PWM_FREQ、CELLS 和 PWM_FREG 基于 PROG 引脚在 VBUS 和 VBAT POR 上复位。

    此致、

    杰夫