This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51285B:原理图审阅

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1315227/tps51285b-schematic-review

器件型号:TPS51285B

您好!

请您在原理图下方查看一下吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    Zixu 将检查您的问题并很快回答您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    检查 OCP 值是否符合数据表中的形式(3+4)系统要求、确保 VCS 处于(0.2V-2V)范围内。

    检查 Cout 是否符合数据表中的公式2

    建议使用0805的 Rsnubber、1206更好。

    其他看起来不错

    裕昌