主题中讨论的其他器件: TPS40210
团队成员
我的客户使用 TPS40210-Q1作为反激式为 IGBT 驱动器供电。
有关软启动的一个简短问题,启动时,软件会开始切换脉冲跳跃,有时如下所示:
VIN 为16V、VFB 为5V;F=125kHz
异常波形:
黄色:GDRV;绿色:Vsense;蓝色:VDD;紫色:VFB(5V)
正如您在启动时所看到的,开关频率在125kHz(跳过脉冲 )不稳定。
我已经确认启动时没有过流、Vsense max 为90mV
正常波形:
黄色:GDRV;绿色:Vsense;蓝色:VDD;紫色:VFB(5V)
正如 您在启动时所看到的,开关频率稳定在125kHz。(无跳脉冲 )
我可以问、导致这种跳跃脉冲的原因是什么吗?
数据表中的 VSEE 是否也是 TPS40210内部误差放大器的 IN+之一?
期待您的答复。
艾琳