This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:关于 BQ25730和 BQ25731之间充电运行差异的问题。

Guru**** 2520490 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25730, BQ25731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1312308/bq25730-question-about-charge-operation-difference-between-bq25730-and-bq25731

器件型号:BQ25730
主题中讨论的其他器件: BQ25731

大家好!

我的一个客户使用 BQ25730和 BQ25731来进行当前的大规模生产。

BQ25731主要用于生产。  
但它们也将 BQ25730用作备份器件。
当 BQ25730用于生产时、PCB、外部部件和控制程序完全相同。

在9V 输入的情况下、他们发现 BQ25731没有充电、但 BQ25730正在充电。

他们想知道这种现象的原因是什么。
 BQ25730和 BQ25731之间的充电情况是否有差异?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    让我们来看一下。 我们会尽快回复您。

    此致、

    穆尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Munir、

    非常感谢您的答复。

    期待收到您的信息。

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、和也

    我建议您对寄存器转储进行比较、看看是否有任何不同。 该充电器具有两个状态寄存器 Charge Status 和 PROCHOT Status。 它会显示任何故障或当前充电状态。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    非常感谢您的答复。

    我向您发送了一个朋友请求、因为我希望您检查客户原理图和电阻器值。
    当您接受我的请求时、我会用私人消息将这些数据发送给您。

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我接受了您的请求。 请给我发送更多信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    非常感谢您的接受。

    我给您发送了一条私人消息。
    您能看一下吗?

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图不完整、甚至没有显示 BATFET、这是这两个器件之间的主要差异。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    感谢您的支持。

    我将会得到原理图、其中包含来自客户的 BATFET 连接。

    再次感谢大家、此致、
    和也。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    我已将原理图发送给您并发送了一封私人消息。
    您能看一下吗?

    非常感谢、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    简而言之、BQ25731和 BQ25730是不可互换的器件。 BQ25730需要 BATFET、而 BQ25731没有。  不建议使用 BQ25730替换 BQ25731。

    此致、