This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25066A:LM25066A -栅极引脚损坏

Guru**** 2504755 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25066A, CSD16556Q5B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1304947/lm25066a-lm25066a---damage-to-the-gate-pin

器件型号:LM25066A
主题中讨论的其他器件: CSD16556Q5B

您好!  

我将测试以下电路。  

我遇到了 与 本主题中报告的问题类似的问题。 我在测试过程中损坏了几个器件。 栅极驱动引脚似乎已损坏、并且未打开 Pass FET。 对损坏的器件、我在 GATE 引脚上的1和200Ω 之间进行测量。 在功能正常的设备上、我测量20MΩ。  

我让一些器件在启动和短路测试期间出现故障。 这些器件工作了一段时间、直到最终出现故障。 我们在正常使用期间有其他器件。 也就是说、他们只会接受功率循环测试、没有侵入式短路测试。  

在相关链接中、建议添加与栅极串联的10Ω。 您能解释一下您提出这个建议的原因吗? 这会 防止我在栅极引脚上看到的损坏吗?  

谢谢

约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    感谢您联系我们。

    您能否填写设计计算器以查看 MOSFET SOA 裕度? 请确保准确输入输出电容值和启动负载信息。  

    https://www.ti.com/tool/download/SNVU310

    建议使用串联栅极电阻、以在受控慢速开启期间抑制 MOSFET 杂散电感和电容产生的高频振荡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:  

    随附设计计算器。  

    谢谢

    约翰

    e2e.ti.com/.../0358.LM25066_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_REV_5F00_D.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    根据您共享的设计电子表格中提到的操作条件、设计看起来很好。 如前面建议的那样、请将串联栅极电阻用于各个 MOSFET 栅极。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:  

    感谢确认。 我将在下一个 PCB 版本中添加栅极电阻器。  

    但是、我无法在现有 PCB 上进行此更改。 栅极信号  埋在一个内层上。 我无法触及布线切断并插入10欧姆电阻器。 您对我的现有原理图有什么建议吗?  

    代替我的现有版本中的栅极电阻器、是否会添加压摆率控制电路 来消除振荡? 我可以添加电路、而不会切割电路板上的布线。  

    我将移除 D35 (FET 的 Vgs 保护)、因为 CSD16556Q5B 的额定电压为+/- 20V。 当 LM25066A 关闭时、输出电容会通过此栅极引脚放电并造成损坏吗? 我认为这不可能、因为电阻分压器会释放输出电容器中的电流、但无论如何我都会移除二极管。  

    谢谢

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    添加压摆率控制电路可能不会消除振荡。  

    输出电容器不会通过栅极引脚放电。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    当栅极驱动为低电平时、它具有一个190mA 下拉电阻器。 这难道不是电容最小阻力和放电的路径吗?  

    根据与其他客户的 RMA、门销损坏时、故障的原因是什么? 我一直假设它是齐纳二极管、但它是另一个结构吗?  

    谢谢

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    输出电容器在输出热短路期间通过短路电流放电。 电容器不会通过190mA 下拉栅极电流放电。 190mA 栅极下拉电流仅在短时间内激活(~ 10 μs)。  

    大多数情况下会发生栅极至 GND 短路。