This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2854B-JC EP:热性能-数据表 theta jc 和 ja 混合吗?

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1313691/uc2854b-ep-thermal---datasheet-theta-jc-and-ja-mixed

主题中讨论的其他器件:EP

C2854B-SGLS318A EP;–2005年11月–2015年11月修订版
这就是我要在 LLC 转换器中
UC2854B-UC2854B-VIN EP 高级高功率因数前置稳压器
UC2854B-SOIC EP (16) 10.30mm× 7.50mm
RθJC 结至外壳热阻高:73.1 °C/W;低:111.6 °C/W。 高电平和低电平意味着什么?  您的数据表中是否颠倒了 theta jc 和 ja?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我将 尝试找到原始的热特性、但下面随附的 E2E 可以让您知道类似的情况是什么。  

    e2e.ti.com/.../opa564-thermal-issue

     我会在本周结束前与您联系。 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您的耐心、我在内部联系以查看是否能找到更多信息。 不幸的是、该器件的很多历史记录都无法追溯到过去。  

    我找到了原始数据表、它显示了 JA>JC (参见下面的 pic)。

    高级高功率因数前置稳压器(TI.com) (原始数据表)

    我不确定高低意味着什么、但建议使用最坏的情况进行设计。

    希望这对您有所帮助!