This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有双路输出电压的直流/直流转换器的要求

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A39, TPS62933F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314586/requirement-of-dc-dc-converter-with-dual-output-voltage

主题中讨论的其他器件:TPS7A39TPS62933F

您好、TI 团队、

我正在寻找一款具有以下参数的转换器:-

1.双路输入电压、即-27V 和+27V。(直流输入)

2.所需的双输出电压为-3.3V 和+3.3V。(直流输出)

请帮助推荐相应的电路或转换器。

谢谢。此致、

普拉卡什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prakash:

    您使用 LDO 是否可能? 我认为 TPS7A39是一个不错的选择。

    或者你可能具有更重的负载、然后我可以循环 LDO 团队进行推广。

    如果必须使用降压转换器、我们就没有这样的负输入电压器件。 如果您可以接受我们的 Flybuck 解决方案、如下所示(对±3.3Vout 使用+27Vin)、请给我展示峰值负载电流、我会建议一个最好的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    峰值负载电流为1A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Prakash:

    1.如果您需要27Vin、±3.3Vout 1A、如 Athos 所示、那么请评估 TPS62933F Flybuck 拓扑。

    2.如果需要-27Vin、-3.3Vout 1A、 我的 产品线(中输入电压降压)没有专门的部件。 我找到了一个相关的 e2e 主题供您参考。  https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1058496/negative-input-negative-output-with-buck-converter