This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:R1G1驱动电阻问题

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1315572/bq76952-r1g1-drive-resistance-issue

器件型号:BQ76952

尊敬的 TI 同事
中以红色突出显示的电阻器相关的额外损耗。 目前、根据您的建议、正在使用一个10M Ω 的电阻器。 我想问一下、该电阻器是否可以更改为1M Ω 或2M Ω。该电阻器可以使用的最小电阻是多少? 我们希望您能告诉我们。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kang:

    这可能很好、即1M Ω 或2M Ω。 但从引脚流出的电流会更高。

    电阻器的目的是避免器件关断时该引脚上出现泄漏电流。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙