This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ26100EVM:BQ26100 EV2400

Guru**** 2633355 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ26100, BQ26100EVM, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1313573/bq26100evm-bq26100-ev2400

器件型号:BQ26100EVM
主题中讨论的其他器件:BQ26100EV2400

亲爱的朋友!

  我在使用 EV2400+BQ26100EVM 对 BQ26100的 OTP 进行编程时遇到问题。

  我可以读出5页 OTP 的所有数据、也可以读写 EEPROM 的相关数据;但我无法对 OTP 进行编程。  

  我使用 EV2400的 PORT3 HDQ、通过引脚 OTP/VOUT3/SDA 连接了 EV2400和 BQ26100 (也可以尝试 VSS SDA/VOUT4)、它无法始终对 VSS 进行编程。

  我通过 逻辑器件对 OTP 进行编程来测试 VOUT3/VOUT4 (点击 BQ26100评估软件的"Write OTP"时)、VOUT3/VOUT4引脚始终显示0V。

  我如何编程 OTP 区域,Plz 帮助我。

  非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    EV2400与 BQ26100不完全兼容。 它能够正常执行大部分功能、但无法对 OTP 进行编程。 EV2300应完全兼容。

    我还建议仔细检查、确保您已按照用户指南: https://www.ti.com/lit/ug/sluu244a/sluu244a.pdf 的第3.2节中给出的 OTP 编程步骤和建议进行操作。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max

      因为我们无法购买 EV2300。

      是否有任何其他 OTP 芯片组可以通过 EV2400进行编程,所以我可以用它来代替 BQ26100?

      非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max

      我知道、BQ26100 OTP 编程需要一个 脉冲来在 SDQ 线路中启用7V、我认为这是 EV2400的一个软件问题。
      如何要求 EV2400供应商更新固件以支持 BQ26100?

      非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    我进一步研究了这一点、EV2400的额定电压不是7V 脉冲、如果固件允许 EV2400触发脉冲、则可能会损坏。

    除 EV2300外、还可对具有正确容差的 MCU 进行编程、以按照数据表中给出的步骤向 OTP 写入。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Max

      如果 EV2400能够通过 VOUT3或 VOUT4引脚生成输出脉冲、则它可以控制 BQ26100EVM、在 OTP 编程期间在 SQ 中生成7V 脉冲。 我认为通过更改 EV2400固件在 VOUT3/VOUT4中生成脉冲非常简单,我不知道为什么它不支持 BQ26100(生成脉冲)

      我找到了 EV2300、并且可以对 BQ26100的 OTP 进行编程。

      谢谢大家!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    遗憾的是、EV2400根本不支持生成脉冲。

    我很高兴能为您提供帮助。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、尊敬的 Max!