This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:BQ25601RTWR -禁用 TS 引脚

Guru**** 2509305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1315199/bq25601-bq25601rtwr---disable-ts-pin

器件型号:BQ25601

尊敬的团队:

请告诉我如何禁用 BQ25601RTWR 的 TS 引脚。

如何在未使用引脚时从硬件侧和软件侧端接该引脚。 因为我们使用的电池没有 NTC 热敏电阻。

此致、
奇特拉伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Chithraj:

    没有软件禁用。 但是、您可以使用 REGN 在 VT2和 VT3阈值之间连接的固定电阻器对 TS 引脚进行偏置。 55%至56%的 REGN 是一个不错的选择。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emanuel:

    TS 和 REGN 之间连接10k 电阻器、如果不使用 TS 引脚、TS 和 GND 之间连接10k 电阻器是否正常?

    此致、
    奇特拉伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chithraj:

    是的、没有问题。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔