This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 降压转换器 SMPS

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176, LM5177, LM51772, LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1315261/buck-converter-smps

主题中讨论的其他器件:LM5176LM5177LM51772LM5175

你好  

请为我提供符合以下要求的 紧凑型设计的任何设计或 EVM 板建议。

输入-28 (15至35) VDC

输出- 24V/4A

拓扑-降压转换器

输入源- 28V 电池

如果您有直流/直流转换器或需要

谢谢、此致

维什瓦纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Vishwanath:

    降压器件不支持15Vin_min-24Vout (Vin 低于 Vout)、您可以触及降压/升压产品线。

    我要将您的主题分配给 BCC 产品线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishwanath:

    感谢您的联系。

    您可以查看 LM5175 / LM5176/LM5177 / LM51772、它们都是降压/升压控制器。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishwanath:

    一个很好的起点是 Webench:

    WEBENCH-CIRCUIT-DESIGNER 设计工具| TI.com

    您可在此处输入设计参数并获取建议的解决方案。

    除了输入和输出电压之外、选择直流/直流解决方案时还有一些重要参数、但对于您的设置、您需要一个降压/升压转换器。

    此致、

     斯特凡