This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2552:使能引脚迟滞

Guru**** 2510125 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1315633/tps2552-hysterisis-of-enable-pin

器件型号:TPS2552

您好!  

从数据表中、我知道要保证 TPS2552处于开启状态、使能引脚电压应小于0.66V;要保证 TPS2552处于关闭状态、使能引脚电压应 大于1.1V。  请您能否分享与使能引脚的这2个阈值相关的迟滞。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Poster、

    对于 TPS2552、逻辑低电平接通电源开关。 从测试验证结果可以看出、在 VIN = 6.5V 温度= 25时、上升沿的平均 EN 电压为0.79V、下降沿的平均 EN 电压为0.74V。 这两个值之间的差值为50mV。

    此致