请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS536C7 尊敬的 TI 团队:
我对采用多相控制器的大电流电源设计没有经验、有些项目需要您的帮助。谢谢!
1.我看到 TI 论坛上有一些关于 TPS536C7的 IBIS 仿真讨论过、您能分享一下 TPS536C7的仿真到底应该实现什么功能或信号吗?
2.对于数据表中的 PMBus 地址设置,我想和你仔细检查一下。
例如、数据表中有 PMBus 地址 B2h、C0h、C4h、我 转换 为 二进制 数据 和7 位 地址,Pls 帮助检查我是否正确?
此致
丽莎