This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25810:TPS25810的问题

Guru**** 2814125 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220, TUSB321, TPS25810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314887/tps25810-questions-of-tps25810

器件型号:TPS25810
主题中讨论的其他器件:HD3SS3220TUSB321

尊敬的团队:

我们 为客户提供 Type-C 规范-> 5V/5A 解决方案、如下所示。

选项1:

HD3SS3220 -> CC 逻辑+多路复用器 - https://www.ti.com/product/HD3SS3220

TPS259470 -> 5V/5A 电源开关 - https://www.ti.com/product/TPS25947

 

选项2:

TUSB1142RNQR -> USB 转接驱动器多路复用器- https://www.ti.com/product/TUSB1142

TUSB321 -> CC 逻辑控制器 - https://www.ti.com/product/TUSB321

TPS259470 -> 5V/5A 电源开关 - https://www.ti.com/product/TPS25947

 

 客户有如下2个问题、请帮助支持这2个问题。 谢谢。

1.选项1和2是否有任何 IC 作为电源开关 、用于为 Type-C VBUS Voltage_Like TPS25810供电?

2.所有的 IC 电流限制都是3A? 它是否能够调整寄存器以定义电流5V/5A? 例如:HS3SS3220。 它是否可行并能提供支持?

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    以下是关于 TPS25810或 HD3ss3220和 TUSB321器件的问题? 听起来您正在询问有关 HD3的问题... 但标题的含义似乎有所不同。

    谢谢。此致、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Christopher  

    谢谢、我将与  HD3核实...  团队的一员。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用担心、我会为您重定向此主题。 E2E 团队已将该主题分配给 USB-C 团队、但希望在重定向之前确保该主题。

    谢谢。此致、
    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    看起来这与此处链接的主题类似: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1314896/tusb321-questions-of-tusb321 

    我将回复该主题、并将该问题标记为已解决。

    此致!

    谢恩