This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:当施加浪涌时、EFUSE GND (PIN17)周围发生损坏。

Guru**** 2530730 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2640, TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1312349/tps2660-damage-occurs-around-efuse-gnd-pin17-when-surge-is-applied

器件型号:TPS2660
主题中讨论的其他器件:TPS2640

1. 在浪涌测试过程中、向线间施加-3kV 电压或从 N 到 PE 施加-4kV 电压时、EFUSE 损坏。

下面的波形说明) CH1是 EFuse 输入电压、CH2是 EFuse 输出电压、M 是 CH1-CH2的电压。

相关电路)

如果继续采取各种对策、请参考检查 TPS2640的浪涌对策数据、在输入/输出端子上添加一个 TVS 二极管、并且在浪涌评估期间未发生 EFuse 损坏。 不过、如果添加了 TVS、在施加浪涌时会由于某种原因而发生电子保险丝损坏。 我不明白它是如何防止的,所以请解释。

---添加 TVS 后施加浪涌时的 EFUSE 输入/输出端子电压---

查询详情
1.施加浪涌时的电子保险丝损坏机制
2.当在 EFuse 上添加 TVS 时发生浪涌、可防止 EFuse 受损的机制。
3.在施加浪涌时、为什么 TPS26601的输入/输出端子中缺少 TVS? 这是不必要的器件吗?  我知道您很忙、但请回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    损坏的原因可能是由于违反了 VIN 至 GND 最大电压规格。  

    我们需要在输入端使用双向 TVS 二极管 SMCJ28CA 来应对3kV 浪涌。 请添加并重新测试  

    此致  

    勒凯什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    尽管它不在随附的电路图中、但输入端子中也安装了一个双向 TVS 二极管(8.0SMDJ33CA)。 这是输入电压高达36V 且配置了 SMDJ33CA 二极管时测得的波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS2660的额定规格最大为62V。 在上面的波形中、Efuse 输入端子波形为黄色、而 Efuse 输出端子波形为蓝色。 请说明在什么情况下超出了 VIN 和 GND 额定值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kwangyoung:

    我明天会回到 EOD 讨论这个问题。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kwangyoung:

    1.您正在使用  从 VIN 到 GND 的 TVS (8.0SMDJ33CA)以及从 VIN 到 VOUT 的 TVS?

    2.您共享的波形是在故障器件还是良好器件上测量的?

    3.在波形中、是 VIN、VOUT 相对于 GND 还是 RTN 引脚?

    4.此失败是否可以重复?

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.您正在使用  从 VIN 到 GND 的 TVS (8.0SMDJ33CA)以及从 VIN 到 VOUT 的 TVS?

    ->电子保险丝损坏,因此在输入电压和输出电压上配置和评估 TVS。

    2.您共享的波形是在故障器件还是良好器件上测量的?

    ->上面是故障波形,下面是在 VIN 和 Vout 之间安装 TVS 的正常波形。

    3.在波形中、是 VIN、VOUT 相对于 GND 还是 RTN 引脚?

    ->这是 GND

    4.此失败是否可以重复?

    ->在没有一台电视的情况下,它经常重复。

    add q) efUSE 损坏似乎是由超出规格的输入电压差引起的。 当在 VIN 和 VOUT 之间安装 TVS 并施加浪涌时、VOUT 电压下降至接近0V、并且发生电源复位。 也许还有其他途径吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kwangyoung:

    使用从 VIN 到 GND 的 TVS 并且不发生 VOUT 到 GND 故障时的波形。 那么、问题是什么呢? 很抱歉给您带来不便。  

    您可以检查 VIN 到 RTN 以及 VOUT 到 RTN、这可能违反了规范。  

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kunal Goel

    感谢您的回答。
    当 TVS 配置在 Vin 与 GND 以及 Vout 与 GND 之间时、施加浪涌会损坏 EFuse。 不过、当在 Vin 和 Vout 之间添加 TVS 时、在高达4kV 时未发生损坏。 但是、如上面的波形所示、添加 TVS 后、Vout (CH2)在大约2.5m 的时间内下降到0V、并且发生电源复位。 解决方案是什么? 此外、是否有其他方法可以处理浪涌而不在 Vin 和 Vout 之间添加 TVS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kunal Goel

    在数据手册中、TVS 连接到电源 GND、因此未连接 TVS 和 RTN。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kwangyoung:

    我们需要将其放大、看看 VOUT 是否为-ve。 可以重置器件。 VIN 是否也低于 UVP?

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ve 代表什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kunal Goel

    在相同条件下、施加3kV 浪涌时、这会是另一个波形。 Vout 输出接近0V 的时间大约为5ms。

    我还在日志中检查了输出电压复位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意思是、VOUT 会变为负值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kunal Goel

    在上面的波形中、通道2的最小值为-1.6V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:
    在 PCB 上、您是否已将 PPAD 连接到 GND?
    在您的原理图上、您的 PPAD 也连接到 RTN、如果它也连接到 GND、那么当您施加负浪涌时、您就会遇到问题、即使是具有低负 V。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Roosbel Guaya

    PPAD 和 RTN 连接、GND 单独处理。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kwangyoung:

    VOUT 上升-1.6V 将复位器件。 您需要在输出端增加电容和肖特基二极管、以将 VOUT 钳位到-0.3至-0.5V 附近。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Roosbel Guaya

    观察顶部波形、如果您在不添加 D2 (Vin 和 Vout 之间的 TVS)的情况下增加输出级电容容量、Vout 中将不会像 Ch2 (Vout)电压波形那样出现较大的电压变化。 不过、当施加浪涌时、Vin 和 Vout 之间会产生超过60V 的较大电压差、导致电子保险丝损坏。 添加 D2后、Vin 和 Vout 会变得更接近0V、Vin 和 Vout 之间的电压差不会达到60V、因此电子保险丝不会损坏。 但是、如上所述、问题是 Vout 降低并且发生电源复位。 有办法解决这个问题吗? D2是否绝对必要?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:
    我想当您施加负电压浪涌时、会发生这种情况。 则可能是 肖特基二极管在此时进入导通状态。

    关于 PPAD (PowerPAD)、通常情况下、您会将它连接到 GND 进行散热。 与 VIAS 连接。 这是数据表建议的值。

    因此、您或许可以目视检查 PCB、或者或许可以使用 GND 对 IC 底部的过孔进行连续性测试?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Roosbel Guaya

    数据手册中说、按如下所示连接 RTN 和 PPAD 并分别处理 GND、不是吗?

     如何做"以便您可以目视检查 PCB、或者可以使用 GND 对 IC 底部的过孔进行导通性测试?"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kwangyoung:

    RTN 应该被连接至 PPAD 并且 GND 应该被分离。  

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Roosbel Guaya

    是的、RTN 和 PPAD 已连接、GND 单独设计。

    此致。