This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2553:高 IQ

Guru**** 1190360 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2552D, TPS2556, TPS25221, TPS2553, TPS2552, TPS2553D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1315387/tps2553-high-iq

器件型号:TPS2553
主题中讨论的其他器件: TPS2552、TPS2552D、 、TPS25221、TPS2556

您好!

我发现无输出负载条件下的电源电流约为100uA。

是否有支持6.5V 输入 和反向电流保护 的器件在无输出负载情况下具有较低的电源电流值?

我不希望器件具有输出放电电阻器、这是某些电子保险丝的一个特性。 请分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 KrnB:

    如果 EN 引脚为低电平、电流应接近1uA。

    遗憾的是、虽然我们确实有 TPS2553的其他型号也具有反向阻断功能、但它们在无负载和 EN 为高电平时的电源电流是相同的、大约为100uA。  

    希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Seong:

    感谢您的回复。  我认为 TPS2553系列的较高电流是由于 内部 NMOS 对电荷泵的要求。

    是否有任何其他器件具有 启用时电源电流小于100uA 支持6.5V 输入电压和反向电流保护 (可能是一种背对背 PMOS 解决方案)?

    是否   建议将 TPS2552、TPS2553、TPS2552D 和 TPS2553D 用于新设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KMB:

    推荐在新设计中采用 TPS25221、这种情况怎么样?  

    此致、

    国野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuno、

    感谢您的答复。  TPS25221的最大额定输入电压仅为5.5V。 我正在寻找最大的6.5V 输入。 请您能否分享是否      推荐在新设计中使用 TPS2552、TPS2553、TPS2552D 和 TPS2553D。 请告诉我、如果您发现其中任何一项存在长期的可用性或支持风险。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KMB:

    抱歉、我不考虑此部件、是的、您可以在新设计中使用 TPS2553、TPS2552D 和 TPS2553D。

    如果您希望电源电流小于100uA、那么 TPS2556/7怎么样。

    此致、

    国野市