This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25200-Q1:TPS25200-Q1在短路条件下出现异常行为

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25200-Q1, TPS629210-Q1, TPS552882-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314818/tps25200-q1-strange-behavior-of-tps25200-q1-under-short-circuit-condition

器件型号:TPS25200-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS629210-Q1TPS552882-Q1

Hellower,

我将 在我的电路板中使用 TPS25200-Q1三次。 两次用于3.3V 开关、一次用于5V 开关。

TPS629210-Q1向3.3V 开关馈电。 第二个  TPS629210-Q1向5V 开关馈电。

下面是三个开关之一的原理图。

以下也是开关输出对 GND 短路导致的。

黄色波形表示输入电压 I、e、即 TPS629210-Q1输出。 蓝色波形是 为 TPS629210-Q1馈电的降压/升压 TPS552882-Q1 的电源、红色波形是通过短路的电流。

我应该会看到数据表中图12的图像。 相反、我看到 器件在 TIO 之后不会进入短路保护模式、器件的电压下降、电流受 TPS629210-Q1短路保护限制。 从这种结果来看、似乎器件输入到输出短路、但我检查了器件、输入和输出之间没有短路。

  1. 为什么 器件无法进入短路保护模式?
  2. 为什么器件在其电压降至工作条件以下后仍继续运行而不关闭?

此致、

吉西

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yossi:

    感谢您的联系。 我们怎么说电子保险丝器件没有关闭?

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    我预计通过开关的电流应 限制为设置电流、如图12所示。

    当我缓慢增加电流消耗时、电流被限制为设置电流、并且输出电压开始下降、正如应该的那样。

    该器件能否 防止零欧姆短路或是否仅限于数据表中图30所示的50m 欧姆短路?

    此致、

    吉西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yossi:

    对于0欧姆和50欧姆短路、它的行为应类似。

    此致

    G·库纳尔