This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:BQ40Z80电池组电芯问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1305072/bq40z80-bq40z80-battery-pack-cell-issue

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

尊敬的先生:

 我们在采用6节配置的 BMS 设计中使用了 BQ40Z80芯片。 我们的客户在组装电池组时、在使用电池组1小时后发现 BMS 未通信。 调试时发现2节电池、第1节和第6节电池已死、显示0伏。 我需要知道这些是如何发生的,因为我们已经配置了 BMS CUV 2.9V ,所以如果电池放电, BMS 会保护它,如果它超过2.9V。 但这些没有发生,先生,我也想知道 BQ40Z80是否提供基于电压的电池平衡? 我还在下面附上了我们正在使用的 SREC 文件和我们的设计原理图。 请查看它、并告诉我们是否缺少 something.e2e.ti.com/.../6433.BMS.pdfe2e.ti.com/.../test-file.zip 如果存在电池平衡、则应如何有效使用它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shubham:

    如果可能、您能否发送此电量监测计的.gg 文件?

    Bq40z80提供电池平衡功能。 《bq40z80技术参考手册:MSP430FR59xx 系列器件》的第8章

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluubt5 

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请找到随附的.gg 文件以供参考。

    在类似的主题中、我们利用当前的设计设计设计了少量电池组、发现很少电池存在电池平衡问题。 在这些电池组中、我们发现电芯1、电芯6或电芯1和电芯2的电压<200mV、而其余电芯在相同的电压电平下均能良好平衡。  
    其中一个电池组没有充电且无法在 BQStudio 上通信、因此我们切断了电池组、发现电池6约为150mV、其余电池约为3.9V。 我们移除了旧的 BMS、并 在将6号空电池焊接到新的 BMS 之前为其充电至3.5V。 然后、我们唤醒电池组、对其进行编程、然后对其进行高达24.2V 的电池组电压充电。

    随附的幻灯片展示了充电后的情况。  电池6的电压仍然在3.5V 左右、而其余的电压都接近4.1V 。此外、电池6上的电芯平衡为零。
    您能帮助我们理解上述行为吗?
    提前感谢、
    此致、
    Yadav Shubham

    e2e.ti.com/.../bms1.pdf

    e2e.ti.com/.../new.gg.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shubham:

    您是否可以发送一个简短的日志文件、说明电池6的电压为3.5V、其余电压接近4.1V?

    我想检查这些值与有关电池平衡参数的数据闪存设置有何比较、然后查看是否出现了问题。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:  

        很抱歉响应出现延迟、因为该软件包已卸载、目前我们没有任何日志数据。 现在、我们将尝试创建相同的情况、即我们可以生成相同的问题、以便获取日志并可以验证导致问题的进一步潜在原因。 除了这一个我们面临的另一个问题,我想与你们分享。 目前、我们正在使用 LTC4015 为我们的电池充电、在将带电电池连接至连接器时、我们看到了热插拔装置、例如突然停止或发出嗡嗡声。 因此、我们具有 2个电路板 的 LTC4015芯片在我们的末端受损(微控制器的整个引脚不会受损,但它 DVCC -逻辑电源引脚到 I2C 和感测电阻器引脚得到损坏)。 我认为、在将电池组连接到充电器板时、充电器会产生很大的浪涌电流、可能会损坏我们的 LTC4015。 如果到目前为止还有工程师遇到了这些问题、我通过论坛进行搜索。 在搜索时、我开始知道 PDSG 在 BMS 中注册并尝试在我们的 BMS 黄金映像中对其进行配置、但不知道是否正确配置了它。 我想知道、在 BMS 中存在任何寄存器、我们可以借助这些寄存器解决此类热插拔问题。

    我还想补充一点、我忘记了、在连接电池组的 LTC4015负载侧存在大电容器。 这些电容器可能会产生很大的电流。 下面我附上了 LTC4015的数据表和一个热插拔文档、这些都可以为您提供帮助。
    e2e.ti.com/.../4015fb.pdf
    e2e.ti.com/.../0820.LTC4015-and-LTC4162-HotSwap.pdf

    等待您的响应。

    此致、
    舒伯姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shubham:

    对于这种情况、我们建议使用预放电模式。 其中最重要的设置是 PDSG 电平和 PDSG 超时、以及 FET 选项[PDSG]= 1。

    此外、该模式要求将 GPIO 引脚(RH1、RH0、RLX)中的一个设置为预放电引脚。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我已经遵循了你所传达的程序,现在 PDSG 功能正在正常工作。 现在,我有一个新的疑问,我想请你们提出哪些可能是问题的建议。 我们的客户正在测试新设计的 BMS 板、其中引脚17系统存在引脚功能处于启用状态。 在测试新制造的 BMS 板时、他发现压紧销即使没有接地、仍然处于激活状态。 我想知道为什么会发生这些情况。 另外、我还要为我们的新设计附加原理图和 srec 文件、供您参考。 如果需要任何更正、请参阅并告诉我。 正在等待您的回复。

    此致、
    舒伯姆

    e2e.ti.com/.../3782.BMS.pdf

    e2e.ti.com/.../Golden_5F00_Image_5F00_PDSG.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shubham:

    发送的原理图似乎已针对 PRES 引脚正确设置。

    能否对可能改变此测量值的 PRES 引脚进行示波器捕获?

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺