This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:切换电源时发生电源中断。

Guru**** 2534790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1311047/tps2121-power-interruption-when-switching-sources

器件型号:TPS2121

Patrick、您好!

查看您是否能够查看并提供解决方案。

谢谢。

山姆:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞缪尔:

    您能在这里给我们提供一些背景信息吗、听起来您在引用另一张幻灯片吗?

    此致、
    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    请在此处查看我的帖子: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1292234/tps2121-power-interruption-when-switching-sources

    我当时在寻求帮助、与 Patrick 交谈并寻找解决方案。

    谢谢。

    萨姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam、Tim:

    感谢您将此作为我的首要任务。 "小曦,我不是骗你的,我是真的爱你,我是真的爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你。"

    我将在明天和星期五讨论这个问题、最迟在星期五之前为您提供有关您的电路的更多建议。

    对此,我再次表示诚挚的歉意。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    在观看您的视频时、有几件事引起了我的注意:
    -看起来 CP2的电压在切换过程中没有下降,所以电池/IN2看起来稳定。
    PR1/CP2的底部电阻分压器部分看起来相当高-我们建议使用5k Ω 作为数据表典型应用部分中两个电阻分压器的底部。 我过去曾看到过、PR1/CP2上的高电阻和/或电容器导致输入降至 UV 阈值以下、而 PR1/CP2由于 RC 常数增加而仍然处于高电平。

    您是否可以尝试让 IN1和 IN2处于高电平(与 视频中的相同)、然后用导线将 PR1短接至 GND、而不是关闭电源? 如果是、是否仍会发生中断?

    如果没有发生中断、您可以尝试将 PR1/CP2电阻器返工为13k/5k 和15k/5k、或者采用任何组合、使底部5k 发生切换、此时的电压与现在的相似? 现在可以将 OV1/2连接到 GND、以便我们可以隔离问题。

    此外、出于好奇、如果您热插拔 IN1而不是关闭电源、是否仍会发生中断?

    谢谢。

    帕特里克